结果:找到"单片机软件 电子工程师",相关内容1000条
  • 初入职场的机械工程师到底该学哪个机械设计软件呢?
  • 首先最基本的,手工机械制图是基本功任何的设计都是基于你的思维的创造,软件只是工具,真正主导是你的思维,而手绘制图正式锻炼你思维、空间想象力以及创造力最好的方法。机械设计最重要的是知识和经验,所谓的三维软件什么的都只是工具。你要清楚自己的定位,是机械设计工程师而不是绘图员。在工具选择的角度来讲的话,Solidworks最容易入门,比较适合机械零件设计,钣金的话Proe比较好,模具选UG。CATIA广泛应用于航空、汽车行业,这个软件的曲面功能强大,别的三维一般只做到G1、G2,但CATIA却可轻易做到G3、G4。SOLIDWORKS这个软件常用于机械装备、非标设备、机器人等行业,特点是广泛应用于...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 械设计 械加 设计 械设计 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-16 14:39:00
  • 承接电子产品软硬件项目开发
  • 1.精通单片机及外围驱动开发,熟练使用51系列、STM32系列、STM8系列新唐MCU等。2.有丰富的软硬件一线产品研发经验,善于分析问题,攻克技术难点。3.良好的编程风格,代码层次清晰规范。4.熟悉UcOS、RT-Thread嵌入式操作系统。5.熟悉StemWin、ucgui等液晶图形用户界面开发。6.熟练使用单片机的各种接口:UART,IIC,SPI,RS232,rs485,ADC,DAC,PWM,USB等。@540099155&mainchinme承接电子设计项目信誉保证童叟无欺长期有效
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 产品;开发;硬设计 发帖人:mainchin 发帖时间:2023-02-21 17:32:00
  • 工程师朋友,这个节日是属于你的!
  • 工程师朋友,这个节日是属于你的!机电工程师的苦,谁能懂?疫情当下,公司艰难,作为一名机电工程师更不容易,有位网友的吐槽,他这样说到:“干的是私人小企的机械设计职位,在公司也设计过电动叉车、建筑机械等等。与其说是设计,其实都是在现有的基础上改改,大多数时间都是一个人做完全部的机械部分的设计,就光画图来说,用电脑先画三维模型,再到工程图,这里面上百个零件,一个零件一个零件的画,从白天画到晚上,鼠标点得手指生疼的。好不容易弄的差不多了,甲方一看,诶,你这个地方xx换成xx,那地方再怎么怎么样,几句话就能让你这几天的辛苦全部白费,基本上不亚于从头再来......而到了机械结构的部分,往往是看着容易,...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: FA 零部 发帖人:FA商城小嘉 发帖时间:2022-09-30 11:04:00
  • 招单片机软件和电子工程师
  • 招单片机软件和电子工程师工作地点:广州白云区,可J职。可专职。联系:XAJ@QQ.COM
  • 所属专栏: 人才需求 标签: 发帖人:守护者电子开发 发帖时间:2022-09-02 21:50:00
  • 嘉立创-机械工程师设计交流群
  • 嘉立创机械零部件商城致力于打造工厂自动化零部件一站式采购平台,产品涵盖导向轴等机械常用零件、直线运动零件、传动类零件、紧固零件、电机驱动、气动类等产品类别;可免费生成3D图库下载,提升自动化设备供给效率,降低综合成本。【部分生产加工设备】添加企业微信进机械工程师设计交流群上万款机械设计图免费使用
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-04-02 16:36:00
  • 招单片机工程师
  • 招聘职位:嵌入式软件工程师学历要求:本科毕业-电子类专业年龄要求:26岁以上招聘人数:5人工作经验:1-3年以上职位要求:根据样品或要求设计出电子产品,公司产品为小风扇,雾化器,玩具,各种家用电器控制板等。薪资待遇:看能力谈。注:公司为方案公司类型,有经验的学历可适当放低要求。欢迎推荐和自荐。介绍成功入职并做够半年,奖励介绍人3000元。招聘职位:嵌入式软件技术员(储备工程师)学历要求:大专毕业-电子类专业年龄要求:22岁以上招聘人数:若干工作经验:0-1年以上职位要求:根据样品或要求设计出电子产品,公司产品为小风扇,雾化器,玩具,各种家用电器控制板软件等。薪资待遇:面议,包吃住.注:公司为...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式 方案公司 发帖人:三极管跑马灯 发帖时间:2021-11-12 18:41:00
  • 电子工程师如何设计一个有效的晶振电路?
  • 随着科技快速发展,智能电子产品更新迭代越来越频繁,那么晶振应用在各式各样的电路板中,几乎大部分的智能电子产品都会应用的到,针对不同的产品使用不同的晶振类别,那么在众多的电路板中,晶振的电路板该如何设计?下面扬兴晶振厂家就简单的讲解一下。工程师在电路设计需注意事项1.在电路设计中,务必要让晶振,外部电容器与IC之间的信号线尽可能保持最短。其根本在于当非常低的电流通过IC石英晶体振荡器的时候,线路太长的话,会导致它对EMC,ESD与串扰产生非常敏感的影响。而且线路太长会给振荡器增加寄生电容。2.特别注意晶振和地的走线。3.晶振外壳要接地。4.晶振的位置尽可能要远离时钟线路和频繁切换的信号线。晶振...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-08-24 15:04:00
  • 找电子信息工程及相关专业中高级工程师
  • 申报通信工程资质今需电子信息工程及相关专业工程师人员如下:中级5名、高级3名,地区无限制,国家评审,最好能在网上查询得到或者有公示名单,联系陈工13620432773(微同)q:3151401645
  • 所属专栏: 人才需求 标签: 信息 发帖人:陈工315 发帖时间:2020-12-02 09:13:00
  • 硬件工程师两点一线的生活真的很无聊?一起来说说
  • 最近都在说996,但对于硬件工程师,他们忙的时候都是827。别说凌晨4点的城市甚至早上的东方鱼肚白都见过每天实验室和家里两点一线,约个会都得看加班啊不!单身汪工程师没有资格约会世界那么大,一起去看看?生活有点苦,一起去嗨皮?是项目不够多,还是工期不够赶?是测试做完了还是设计做好了?做硬件基本一天都出不了实验室,经常性赶项目和加班。过着两点一线的生活,在很多人眼中显得有些无聊。各位硬件工程师来说说呢?这样两点一线的生活,你过够了吗?真的是很无聊吗?
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 硬的生活 硬加班 发帖人:Delete 发帖时间:2019-04-23 14:18:00
  • 电子工程师如何转型
  • 这段时间,由于项目上需要一些模块,在阿里巴巴这个平台上搜一搜,结果都很惊人,当然这并不是做广告,而是阿里已经处于垄断的地位。无论是我们需要什么功能、尺寸等模块,在阿里,或者说在深圳珠三角这一块,都是很容易实现的,有时候感慨一下,就是硬件工程师不值钱了,因为在这片土地上,会很快将一个热火的功能压榨到极致。研究空气净化的时候发现有一类电离净化,利用高压电使空气电离,然后离子就会定向运动,灰尘就会富集而被吸附,随后发现这种高压包东莞很多厂家在做,只要几十块!!而添加这一功能的松下空调贵了快两千块。再调查下去,发现利用高压包做的电弧打火机也已经遍地都是,充电就可以重复使用,防风防火……只要二三十块!...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:电子小菜鸟 发帖时间:2018-05-15 10:46:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: